This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:电流调节和电池平衡时间

Guru**** 2606445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652759/bq40z50-r1-current-scaling-and-cell-balancing-time

器件型号:BQ40Z50-R1

尊敬的支持团队:

如果我们使用电流调节、是否需要调整平衡时间/mAh Cellx 参数? 假设容量参数减半、则需要将平衡时间/mAh 加倍。 但 通过读取规格很难确认这一点、因为我不确定平衡 算法使用的参数。

BR、

安蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Antti:
    是的、在这种情况下、平衡时间/mAh 必须加倍。 所有电流或容量参数都必须通过换算系数进行调整。
    唯一的例外是 AFE 设置、如 OC DSG、AFE SC Chg 和 DSG:根据电压=真 Rsense *真电流计算这些值。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Swami!

    是否有有关电流调节的应用手册?

    BR、
    安蒂