This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59282:我想知道您的产品 TLC59282是否与 JXI5020相同

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652610/tlc59282-i-want-to-know-your-product-tlc59282-is-same-with-jxi5020-or-not

器件型号:TLC59282

你(们)好  

请帮我通知。
我有疑问
我想知道您的产品 TLC59282与 JXI5020 (我只有中文版本)产品是否与宏块相同。
因为我找到了一个备件并找到了图片参考

我随附了图片和数据表供您参考。

谢谢你

Sittichok

 e2e.ti.com/.../JXI5020-Preliminary-Datasheet-V2.00_2D00_SC.pdfe2e.ti.com/.../tlc59282.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Sittichok、

    是的、TLC59282是相似的器件、具有更好的通道间/器件间精度、并且数据传输速率更高(高达35MHz)。

    TLC59282DBQ 与 JXI5020GP 引脚对引脚兼容。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、我可以使用 TLC59282替换为旧的 JXI5020GP
    非常感谢您,