This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62421:稳定性问题

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR62421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652859/lmr62421-stability-issue

器件型号:LMR62421

您好!

         LMR62421升压 IC 在 客户将 PC201更改为2200p 时测量瞬态响应0.35V~0.7V、948mVp-p 波形 、并测量瞬态响应 0.35V~0.7V 为724mVp-p  

同时更改该电容器。 什么是相位裕度、有任何稳定性风险? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更改 C22后、相对于负载瞬态性能、相位裕度仍然良好。 您可以参考此应用来了解负载瞬态波形与相位裕度之间的关系、第5页和第6页
    www.ti.com/.../slva289b.pdf