This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B67-Q1:由 MCU 控制调整

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B67-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652432/tps7b67-q1-controlled-adjust-by-mcu

器件型号:TPS7B67-Q1

尊敬的线性调制器团队

我将使用 TPS7B67-Q1 通过 MCU 控制 ADJ、如下所示。

我们已确定输入电压规格:9V ~ 16V、输出电 压:8V、5V、3.3V@200mA

   

我们是否可以通过 MCU 使用 ADJ 引脚作为上图?

此致

Gerald Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    是的、但我建议进行以下更改:从圈出的节点添加另一个接地电阻。

    这可确保在启动期间 MCU 引脚处于高阻抗或未定义状态且电阻器1、2和3的所有晶体管均关闭时、在上电时有一个较低的分压电阻器。 该新电阻器应针对3.3V 输出进行设置。 然后、您可以打开晶体管以在并联电阻器中进行开关、从而将输出电压增加到5V 或8V

    另外、请注意您的功率耗散。 您的工作环境温度是多少? 您是否有强制空气冷却?

    16V 输入、3.3V @ 200mA 输出 功率耗散= 2.54W

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    感谢您的友好回复  

    我们将在下面以红色圆的形式使用原理图。 正确吗?  

    非常感谢  

    最好的平地机

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gerald、

    是的、没错。 不用客气。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Eric
    感谢您的快速重播。