This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS795:上电不是线性的

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS795, TPS793

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652496/tps795-power-up-not-linear

器件型号:TPS795
主题中讨论的其他器件: TPS793

您好、TI 专家

   现在,使用 tps79501在加电时转换1.2V,,发现曲线不 是单调的,有很多步骤, 您能提供一些支持 ,

  在 tps79318中发现相同问题、请参阅  第二个数据  

逼真 的画面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fangyi、

    您是否可以在示波器截图中包含一条显示 Vin 的轨迹? 您的输出负载电流是多少? 您能否共享 TPS79501的原理图?
    TPS79501是一步一步启动、而 TPS79318是一步四步启动?

    TPS795、TPS793
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1V2和1V8电路供您参考、具有相同的输入3V3源。要测试3V3、上电信号完美无缺、无需任何步骤、 1v2和1v8的负载为 ov2718、TPS79501有4个步骤、TPS79318有1个步骤从捕获数据、以下数据来自 PMP3782测试结果从 TI 网站降压负载

    从这个角度可以发现某个步骤的时基100us。我的捕获数据在40us 时的样子可以准确地显示出来  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fangyi、

    感谢您回答我的问题。 我还有几个问题:
    1.您能否在一个屏幕上同时捕获显示3.3V、1.8V 和1.2V 的示波器截图?
    2.您的电路板上是否有任何其他稳压电压?
    3.您是否在3.3V、1.8V 或1.2V 上有 ESD 二极管? 您是否有任何二极管连接这些网络中的任何一个?
    4.您是否使用一个 TPS79318 1.8V 输出为 OV2718的 DOVDD 和 AVDD 输入供电?
    5.您能否从 OV2718数据表中提供有关每个电源轨的预期负载电流或功耗的任何详细信息? 产品手册未提供详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您能否在一个屏幕上同时捕获显示3.3V、1.8V 和1.2V 的示波器截图?  

       其他  人借用了示波器、所以我稍后将进行测试  


    2.您的电路板上是否有任何其他稳压电压?  

      传感器板只有两个稳压电压

    3.您是否在3.3V、1.8V 或1.2V 上有 ESD 二极管? 您是否有任何二极管连接这些网络中的任何一个?

      


    4.您是否使用一个 TPS79318 1.8V 输出为 OV2718的 DOVDD 和 AVDD 输入供电?  

     是的


    5.您能否从 OV2718数据表中提供有关每个电源轨的预期负载电流或功耗的任何详细信息? 产品手册未提供详细信息。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Fangyi。

    我再次查看了图:
    TPS79501 (1.2V)启动时的3个中间阶跃:0.5V、0.8V、1.1V
    TPS795xx 稳压器启动的 PMP3782示波器截图显示了与您在每个步骤和最终稳压电压上看到的类似过冲。

    TPS79318 (1.8V)启动时的中间阶跃:0.5V

    0.5V 接近于二极管压降、它发生在两个稳压器上。

    在启动斜坡恢复之前的阶跃期间、每个步骤看起来 LDO 处于压降状态。

    希望我们能够从同一屏幕上的3.3V、1.8V 和1.2V 示波器截图中了解一些内容。