This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61220:输出电压的奇怪问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651947/tlv61220-the-strange-problem-of-output-voltage

器件型号:TLV61220

您好!

我们的客户使用 TLV61220将3V 转换为~3.9V、以驱动 远程 控制中的两个白色 LED。 然而、当5K 采样生产时、他们发现10%的采样的输出电压仅介于3.6V 和3.7V 之间、低于设定电压。 我们进行实验、总结如下:

1.当我们在正常采样和异常采样之间交换芯片时,这个问题出在异常芯片上。

2.当我们移除两个 LED 时、输出电压恢复到3.9V ~ 4V。

3.当我们直接向 C10施加电压时,输出电压仍为3.6V ~ 3.7V。 如果我们移除两个 LED、则输出电压恢复到3.9V ~ 4V。

4.在 实验过程中,问题可能会消失并再次出现。

我们对此感到困惑、无法找到问题的原因、请帮助分析此问题、非常感谢! 原理图和 PCB 如下所示:

异常芯片的 SW 波形如下:

正常芯片的 SW 波形如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一个潜在的风险是输出电容器 C7的布线过长、这可能会导致此问题。 我以前观察到类似的行为。
    您能否尝试在 IC 上方放置一个0603封装1uF 电容器? 并将 PIN2和引脚5直接焊接到电容器上。 这样可以最大限度地减少输出电容器布线、以检查 C7的位置是否是根本原因。

    顺便说一下、我看到有两个 L1。 对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、
    感谢您的回复、L1仅在一个位置焊接不同的封装。 根据您的建议、我们在 PIN2和引脚5之间添加了一个1uF 电容器、并且发现输出电压从~3.7V 上升到~3.9V。 我们认为这个问题的原因可能是 PCB 的布线。 对吗?
    我还有一个问题、客户使用1M 和150K 反馈电阻器、根据公式、设置输出电压应为3.83V。 但是、某些样本的输出电压可以达到4V、这是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 另请尝试将输出电流增加到高于所需值、并检查 VOUT 是否仍处于调节状态。

    这不是正常现象。 您可以添加10mA 负载、以检查输出电压是否保持在4V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、
    我们在 PIN2和引脚5之间添加了1uF 电容器、并将输出电流增加到高于所需值、发现 VOUT 仍然大约为3.9V。

    我测试了输出电压是否大于3.9V、并添加了10mA 负载、输出电压仍然大于3.9V、公式应为3.83V。 那么、为什么输出电压高于预期?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.在多个电路板中添加1uF
    2.检查某些电路板或所有电路板中是否出现高 VOUT 问题?
    3.测量 FB 引脚中的电压以检查 FB 电压是否在技术规格范围内。
    4、如果不在技术规格范围内、则测量 VIN、VOUT 和 FB 的波形。
    5.使用新 IC 更换 IC,检查问题是否仍然存在