This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85A:温度特性

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85A, TPS7A85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652113/tps7a85a-temperature-characteristic

器件型号:TPS7A85A
主题中讨论的其他器件: TPS7A85

你(们)好

我的客户有疑问。

您能告诉我强制空气冷却时"Junction TJ"和"Ambient temperature TA"之间的热阻值为1m/s 吗?

假设在最坏的情况下、负载电流为3.9A、电压差为0.326V、环境温度为75°C、强制空气冷却为1m/s

我想检查它是否可以在这种情况下运行。


我认为这是很难处理的,但我想提出意见。

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 T Kishi:

    我们没有强制空气冷却应用的热指标、因此我们需要与我们的热建模团队合作、为您获取估算值。 但请注意、我们的回复将因圣诞节假期而延迟。

    同时、最好在其所放置的电路板上从您那里获得一些更多信息。 为了进行比较、热指标源自的 JEDEC 标准 High-k 电路板在内层具有大约~5500mm 的1盎司铜平方、在与 IC 相对的外层具有~1mm 的2盎司铜平方。

    Kyle Van Renterghem
    应用程序和验证管理器
    LDO 产品线
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Kyle

    感谢您的回复!

    我知道美国不能确认,因为它是假日。
    即使需要时间、是否可以获取一些数据?
    客户很匆忙、但我会尝试协商。

    最恰当的考虑
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 T Kishi:

    °PDS 中的功率耗散和热指标(假设没有强制气流)以及器件安装在 JEDEC 高 k 电路板上、我们得到的结温为129.7 μ V。 强制对流会降低结温、但从我的头部顶部看、我对多少没有很好的估计。

    我们应该能够从高 K 板的建模团队获得估计值、但我不能保证何时可以得到这一估计值、因为很多人将在25年的整周内离开。 您或客户可能会使用一些在线资源来更快地估算强制空气将提供的冷却量。

    Kyle Van Renterghem
    应用程序和验证管理器
    LDO 产品线
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 T Kishi:

    您应该能够在 webench 上为 TPS7A85使用 Webtherm 仿真器。 这与 TPS7A85A 没有完全相同的 θ JA。 但它将为您提供对这些电路板结温的良好估计。

    此致、
    标记