This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMS3655-Q1:Vout=15V 无法选择

Guru**** 2606435 points
Other Parts Discussed in Thread: LMS3655-Q1, LM73606-Q1, LM73605-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648063/webench-tools-lms3655-q1-vout-15v-couldn-t-be-selected

器件型号:LMS3655-Q1
主题中讨论的其他器件: LM73606-Q1LM73605-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我的客户考虑将 LMS3655-Q1用于以下汽车应用。
------------  
输入电压:18 - 36V *最大绝对电压需要大于40V
输出电压:15V
输出电流:5A
------------

我尝试对 WEBENCH 进行仿真以输出原理图、但无法选择 Vout=15V。
http://www.ti.com/product/LMS3655-Q1?keyMatch=LMS3655-Q1&tisearch=Search-EN

您可以为该问题提供支持吗?

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从数据表中:

    '低于3.3V 和高于6V 的工作电压可能需要更改典型应用原理图、在整个输入电压范围内可能无法工作、并且在此扩展输出电压范围内无法实现某些系统规格。 咨询工厂
    以了解更多信息。"

    基于该免责声明、Webench 不会支持该设计、我对此并不感到惊讶。 让我看看我能找到它的工厂支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知负责的工程师、以帮助您完成 LMS3655-Q1。

    对于此应用、您还可以考虑使用 LM73605-Q1或 LM73606-Q1。

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们客户的应用是 AudioAMP。
    HotRod 封装是 降低噪声的最佳选择。
    我们将向他们介绍 LMS3655-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    据我了解、该器件应该能够使用 ADJ 版本提供15V 输出电压。 但表中建议的 Vout 范围为1V 至15V。 因此、Webench 可能会将15V 视为超出范围。 对于输出电压范围为1V 至15V 且由其15V 电源供电的器件、客户是否可以?