This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH04000W:您能告诉我有关 PTH 模块的信息吗?

Guru**** 2604495 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH04000W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651795/pth04000w-could-you-tell-me-about-pth-module

器件型号:PTH04000W

我的客户发现 PTH 模块的输出电压发生偏移。

检查引脚的开路/短路表示 ADJ 引脚开路或电阻值未对齐。
由於事件发生的机制和原因是在调查中,请只告诉我这种现象。

<问题>
·我认为 ADJ 引脚的阻抗波动会影响输出电压、但这种考虑是否正确?
·如果有内部电路的方框图(可能是简化图)、请发送。
※我想在此基础上在公司内部进行讨论。

请帮帮我们。

此致、
Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马苏米:

    1. PTH04000W 引脚1 (GND)的开路电压 Rset (可调)(引脚5上无外部 Rset)阻抗为1MEG Ω。

    A。 问题。 特定应用。

    A1.I 请求提供有关 PTH04000W 电路(包括所有外部连接)的完整特定客户原理图。

    答2. 什么是 Rset 电压?

    A3.它们是如何使用 AutoTrack 引脚2功能还是直接连接到 Vin (+)

    A4。 外部输入(类型)和总输出电容器(极化和陶瓷电容器加上其电容值)的标识是什么?

    问题5. 禁止引脚4是开路还是由外部开漏 FET 控制?

    注:

    PTH04000Wxx 根据产品规格电气特性设置点电压容差

    当 Rset 电阻器的容差为1%、温度稳定性为100ppm/°C 或更高时、为±2%。

    使用此电阻器容差特性时的总输出电压变化为±3%。

    以及产品规格中的注释3。

     

    Tom