This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:并行运行时的 PWRGD 功能

Guru**** 2606895 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652297/lmz31710-pwrgd-function-in-parallel-operation

器件型号:LMZ31710

大家好、团队成员。

在并联运行中使用 LMZ31710时、是否需要连接 PWRGD 信号?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,小林

    如果不需要电源正常功能、PWRGD 可保持悬空。 由于 PWRGD 是漏极开路输出、因此如果需要电源正常功能、则需要10k 上拉电阻器。

    此致、
    Jimmy Hua
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Jimmy、

    我在并行光刻中使用了 PWRGD 功能。
    我的问题是、是否需要将主从器件的 PWRGD 连接到并行运行。

    虽然 SENSE 端子断开、但从器件侧的 PWRGD 是否有效?
    是否仅在使用主器件侧的 PWRGD 中没有问题?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,小林

    PWRGD 不必并行连接到主器件和从器件。 您只需要将电阻器连接到主器件的 PWRGD。

    此致、

    Jimmy