This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72295:不使用电流感测放大器时建议的引脚配置

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652566/sm72295-recommended-pin-configuration-when-not-using-current-sense-amplifiers

器件型号:SM72295

尊敬的 TI 社区:

我想在我的新磁轴承放大器设计中使用 SM72295全桥驱动器。 电流测量由 分立式器件完成、因此我不需要两个电流感应放大器。

在这种情况下、建议使用什么引脚端接。 我是否将所有相关引脚(SIA SIA IIN bin SOB SIB IOUT BOUT)保持悬空、或者是否将其绑定到 GND (BOUT 和 BIN 除外)?

非常感谢您的帮助!

此致、Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    引脚 SIB、SOB、SIA、SOA、IIN、 由于您不使用该器件的电流感应功能、因此 Iout 应全部连接到 AGND。

    快乐的假期!

    此致、

    -Mamadou
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我是 HPD 的应用开发人员、也与 Mamadou 和 SM72295合作、我想知道您在磁轴承设计中如何使用 SM72295?

    您能否告诉我您的一些设计限制? 还是向我展示 一下 SM72295在原理图中的用途?

    谢谢