This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512:TPS92512 ILED 无法关闭至零。

Guru**** 2797495 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92512, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652580/tps92512-tps92512-iled-cant-turn-off-to-zero

器件型号:TPS92512
主题中讨论的其他器件: TPS92515

您好、先生、

我们的客户根据数据表第17页设计 TPS92512、用于3 LED 系列 照明、

如果 Pin4 = 3.3V、则打开 LED+的电压为8V。 但引脚4=GND ILED 不能变为零、而 LED+=7、5V

如何设置可以是 ILED=0A?

Hugo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    可能有一些泄漏电流流经 BOOT、这可能是您看到的情况。 因此、您可以通过在 LED+与接地之间添加一些高电阻来分流泄漏电流、从而将 LED 电流变为零、或者您可以将 UVLO 引脚拉至接地。 另一种选择是使用 TPS92515、该器件具有不同的引导配置、不会泄漏流经 LED 的任何电流。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    我是否可以与您再次确认、您的建议是哪一个? "LED+接地以分流泄漏电流"

    1.添加 RL? 您的建议有何价值? 连接器接地还是 RISENSE?

    2.添加 Rboot?

    3.change RISENSE?

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    泄漏电流的额定值略低于100uA。 因此、您需要将电压设置为大约100uA、使其略低于具有此泄漏电流的 LED 所处的7.5V 电压。 因此、一个好的开始位置是 R = V/I = 7V/100uA = 70k Ω。 您可以将其从 LED+接地或跨 LED 堆栈进行连接、以较容易的方式进行连接(0.2欧姆与70k 相比可忽略不计)。

    此致、

    克林特