This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:PMIC 中的嗡嗡声

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4379, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651039/tps65218-humming-noise-sound-in-pmic

器件型号:TPS65218
主题中讨论的其他器件:AM4379

大家好、

我们在设计中使用 TPS65218B1为 AM4379供电。 我们在 PMIC 部分附近听到嗡嗡声。 我们尝试了 TPS65218B1的热风吹扫和触摸、这有助于降低嗡嗡声、但仍然存在。 然后、我们用新的组件替换了它。 这有助于防止电路板发出嗡嗡声。
我们在几乎10个电路板中也面临同样的问题。 您能帮助我们解决这个问题吗?
为了便于参考、我附上了 PMIC 原理图 Section.e2e.ti.com/.../5658.TPS65218.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahamed、

    可闻噪声通常由降压输出的电感器和电容器产生、通常不是由 FET 产生。 您能否在轻轻按压输出滤波器上的各种电感器和电容器时检查是否可闻噪声较小?

    如果您的设计未由电池供电、另一个需要考虑的选项是让处理器将 PMIC 电源轨置于强制 PWM 模式。 这将导致其开关频率超出可闻范围。

    以下是一篇有关 MLCC 产生的噪声的好博客文章: e2e.ti.com/.../how-to-reduce-acoustic-noise-of-mlccs-in-power-applications
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Kevil 的答复。

    我们尝试将电感器和电容器靠近 PMIC 部分、但仍然存在相同的问题。 在用新的电感器替换后、问题也存在。 只有更改 PMIC 才能解决该问题。 我们构建了100个板、其中10个板是我们面临问题的。

    您能否解释一下如何将 PMIC 置于 PWM 模式?

    我们将查看您共享的链路以降低 MLCC 中的噪声。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ahamed、

    通过 I2C 通信将 DCDC1至 DCDC4寄存器(地址0x16至0x19)的最高有效位更改为0、可将 BUCK 1-4置于强制 PWM 模式。

    请告诉我、如果您在执行此操作时遇到任何问题。

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Nick Jakse 和 Kevin、

    我们将 PMIC 置于强制 PWM 模式。 之后、我们没有听到嗡嗡声。 再次非常感谢您的宝贵指导。 但我仍然有一些疑问、
    (i)如果我们将 PMIC 置于强制 PWM 模式、它是否会导致与 EMI/EMC 相关的任何问题、
    (ii)我们的设计仅将电池用于 RTC 模式、当我们将 PMIC 置于强制 PWM 模式时、它可以承受超过100小时的电压、无论这是否会导致任何问题。

    此致、
    Ahamed Faize
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahamed、

    强制 PWM 只是防止直流/直流转换器在轻负载时发生脉冲跳跃(也称为断续导通模式或脉冲频率调制模式)。 因此、在轻负载时、它将不再具有可变频率、对于给定的 Vin/Vout 组合、它应保持大致相同的频率、这通常与较少的 EMI 问题有关。 请注意、一旦负载超过几百 mA、无论处于强制 PWM 还是自动模式、直流/直流转换器的行为都不会改变。

    如果您已进入强制 PWM 模式的开关模式电源在 RTC 模式期间被禁用、那么您应该不会看到电池寿命的缩短。 如果启用了其中任何一个、则强制 PWM 确实会在轻负载时导致更高的功耗。