This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通过 TIDA-00449检查电池平衡

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652700/cell-balancing-by-tida-00449-archecture

主题中讨论的其他器件:TIDA-00449

您好专家、

我有关于 TIDA-00449实施的电池平衡问题。

在"4.2.6.3.3   如何在 TIDA-00449中实现"一章中

执行电池平衡时有两个检查点

•电池达到4V 或更高电压时的效率
•当电池组空闲时间超过30分钟且电池电压高于3.3V 时

问: 我们在 simple_charging_balancing ()和 simple_idle_balancing ()中找不到以下检查点。

您是否建议实施它?

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、廖先生、
    我无法说出作者是如何构建示例代码的、或者他们在哪里找到了他们描述的检查。 希望您能找到一个有用的参考。
    您选择平衡产品的方式和时间由您决定、您可能需要咨询您的电池供应商。 由于平衡机制是耗散的、因此通常仅在充电时进行平衡、并且充电电流会改变观察到的电池电压、以便在充电电流较低时实现平衡。 低充电电流可能不会给平衡留出太多时间、因此您可能希望在空闲状态下实现平衡、从而实现更长的平衡时间。 通常、电池电压可能在电压范围的顶部匹配、以便在充满电时不会对电池造成压力。 因此、如果电池在4.1V 的空闲状态下保持平衡、则在放电后充电时、电池仍然可以很好地匹配、系统可能无法在3.5V 时再次受益于平衡。 选择适合您的电池和系统使用模型的方法。