This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:恒压充电部件中的 Bq40z50-R1、如何控制充电终止?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649952/bq40z50-r1-bq40z50-r1-in-the-constant-voltage-charging-part-how-to-control-the-charging-termination

器件型号:BQ40Z50-R1

您好,

我们使用 bq40z50-R1进行充电管理和 CC-CV 充电。我们现在有问题。

电池充电至恒压充电后、如何以恒压充电方式对电池充电?

如何在电池达到保护级别之前为其充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您是否了解 CC (恒流)充电和 CV (恒压)充电? 充电的 CC 部分使用固定电流、例如 C/2、其中 C 是电池的容量、单位为 mAh、充电时间为~2小时。 在电压达到电压阈值(例如4200mV)之前、将保持固定电流。 充电器切换至 CV 模式、在该模式下、充电器将以固定电压保持充电、这将导致电流减小、并最终逐渐降低至接近0mA。 典型的锥形阈值为 C/40或更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Damian Lewis
    我们不希望电流最终达到0mA?
    是否可以配置此典型阈值? 它在何处配置?

    此致、
    Jsaon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    在数据存储器设置的"Advanced Charge Algorithm->Termination Config"下、它具有终止设置。
    您可以将"充电项恒定电流阈值"设置为通常小于 C/20、并将"充电项电压值"设置为低于 CV 设置的最小电压增量。
    此致、
    Swami