This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:CCM 模式

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652319/tps65131-ccm-mode

器件型号:TPS65131

在 d/s 中、它提到以下内容

'在较轻的负载下、升压转换器使用一个额外的内部开关来允许电流流回输入端。 这样可以避免升压转换器中的电感器电流变得不连续。 因此、升压转换器始终在连续电流模式下进行控制。"

我对 CCM 很好奇。   升压转换器中的 CCM 和 DCM 之间有何差异? 电路原理是什么? 您对此有更详细的描述吗?

楔块电流看起来会流向负区域、对吧? 当电流流流回 VDD 时、它是否会节省电能并提高功效?

 

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    您是对的、在 CCM 模式下、如果负载电流过低、电感器电流变为负值。 在 TPS65131中、晶体管与外部二极管并联时可以实现这一点。
    由于进入输出端的能量与 DCM 中的能量相同、因此效率不会提高、但电流会来回流动、因此损耗更大。 优点是输出纹波更小、频率固定。

    此致、
    Brigitte