This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:升压模式

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652754/bq24295-boost-mode

器件型号:BQ24295

尊敬的 TI 成员:

当 BQ24295用于升压模式(OTG 使能且 PMID=5.1V)时、且电池处于放电状态。(无适配器或 USB 输入)

我给电池加热,使其触发 VBHOTx ,然后我发现 VREGN 将放电至0V。

TS 引脚连接了 VREGN、因此 TS 引脚没有电压。 IC 不知道 返回的温度,最终导致 IC 不清除 BATFET_Disable 位(REG07[5])。

但数据表如下所示、

"为了在升压模式期间提供电池保护、除非通过将 BHOT 位(REG06[3:2])设置为11来禁用升压模式温度、否则该器件会监控电池温度是否处于 VBCOLDx 至 VBHOTx 阈值范围内。 当温度超出温度阈值时、升压模式和 BATFET 将被禁用并且 BATFET_Disable 位被置位(REG07[5]位)以减少 PMID 上的泄漏电流。 一旦温度返回阈值范围内、主机可以清除 BATFET_Disable 位(REG07[5])或在 QON 引脚上提供逻辑低电平到高电平的转换、以启用 BATFET 和升压模式。"

您能否告诉我 、在升压模式正常或不正常时、VREGN 将放电至0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    BATFET 打开时 、充电器不再通电、因此 REGN 崩溃。  用户必须使用主机处理器(大概 由 电池直接供电)或 连接到 QON 的硬件开关来重新启用 BATFET。  此时 、REGN 输出将恢复。