This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:启动序列

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651783/tps51200-startup-sequence

器件型号:TPS51200

您好、E2E、

我对 TPS51200的电源定序有疑问。

是否必须遵循该顺序(数据表中的图19和20)?

数据表注意到、VLDOIN 可在 VIN 之前出现、作为图19和20序列的替代方案。  

如果 VIN、REFIN 和 VLDOIN 同时出现、情况会怎样? 没关系吗?

此致、

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果您可以在上电期间保持 EN 引脚为低电平、那么 VIN、REFIN 和 VLDOIN 同时出现应该是可以的。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您钱、
    那么、如果您同时对它们进行排序、会发生什么情况呢?
    谢谢!

    Russell
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russell、

    EN 引脚电压不应在任何时候超过 VIN 电压。
    如果满足此要求、EN/VIN/VLDOIN 应可以同时上升。

    谢谢