This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:运行优化周期时的问题。

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647721/bq34z100-g1-issues-on-running-optimization-cycle

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: GPCCHEMBQSTUDIO

大家好。

我们一直在开发采用 BQ34Z100-G1的定制板。 按照 这里的 Bryan Kahler (https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/t/643176)所述的过程 、我们现在正在运行优化周期、以便将误差降至最低。 该过程可在 SLUA334B 文档中找到、我们假设知道 Qmax。 在此周期中、我们设置了一个测试台、该测试台由 BQ34Z100-G1定制板、电子负载和电源板组成、所有这些都由计算机控制。 执行所有步骤后、阻抗跟踪器无法优化其误差、使其最大误差保持在100%。 您能在这个问题上提供帮助吗?  

您可以在下面找到电路原理图。

提前感谢您。

此致、

Felipe Marques。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felipe、

    感谢您提供原理图! 遗憾的是、我无法确定您的感应电阻器的值、因为它不在页面上。

    我很感谢您的名字删除、但我相信您已在微控制器论坛中链接到另一个帖子。 您参考的是哪篇帖子?

    您使用的是什么化学 ID? 您如何确定 ChemID? 请分享这些日志。

    如果未配置 ChemID:

    在运行优化周期之前、需要为监测计配置 ChemID。 这是 SLUA334B 的第一步。 要确定 ChemID、您需要运行学习周期并将日志上传到 GPCCHEM 工具。 幸运的是、这可以通过您的电子负载实现! 有关如何运行此测试和创建日志文件的详细说明,请访问 :www.ti.com/.../slva725

    如果您将使用34z100-G1和 bqStudio 来收集 GPCCHEM 工具的日志(而不是单独的记录器)、则必须遵循数据表第8.2.2节中的步骤1-5、以确保在运行 GPCCHEM 工具之前正确配置器件。 确定并编程化学 ID (步骤6)后、校准器件(步骤7)、然后运行优化周期(步骤8)。 可在此处找到数据表( www.ti.com/.../bq34z100-g1 )。 我在下面列出了步骤、但请参阅数据表、因为每个步骤都需要采取特定的操作、其中详细介绍了这些步骤。

    1.查看并修改数据闪存配置数据
    2.查看并修改数据闪存配置寄存器
    3.设计和配置分压器
    4.确定感测电阻值
    5.查看并修改数据闪存电量监测配置、数据和状态
    6.确定化学 ID 并对其进行编程
    7.校准
    8.运行优化周期

    如果您遇到任何问题、请告诉我!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的回复。

    我忘记了有关整个硬件的信息:

    1-)使用的化学 ID 0x0440 (A123单元);

    2) 2)我们已经使用单节电池 bqStudio 对34z100-G1进行了测试、效果很好。 这就是我们执行相同步骤的原因;

    3)目前、我们正在开发一个连接了15节串联电池(上面使用的相同电池)的电池。 因此、对于平衡、我们使用电量监测计 BQ78350DBTR-R1和 AFE bq7694003DBT 组合;

    4) 4)分流电阻器、在 AFE 和34z100-G1中连接相同、如下所示;



    很抱歉、缺少数据。 由于我们以前已经使用单节电池测试过34z100-G1、我们认为它前面直接使用多节电池。

    此致、

    Felipe Marques。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felipe、

    一些问题:

    您使用的是什么化学 ID? (0x0440)
    您如何确定 ChemID?

    请分享 GPCCHEM 工具使用的日志。

    此外、请发送您遇到 Qmax 和 gg.csv 文件问题的日志。

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felipe、

    请分享您用于确定 ChemID 的日志。

    IT 算法在很大程度上取决于 ChemID。 要对最大误差为100%的电量监测计进行故障诊断、我需要分析此日志以确定 ChemID 选择是否正确。

    请从电量监测计向我发送 gg.csv、日志显示应用程序负载下的最大误差为100%、并将学习日志与 GPCCHEM 工具一起用于确定电量监测计的 ChemID。

    谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    我们将更改设置、以再次运行学习周期。 在该周期中、我们将打开日志记录并在此处发布。

    ChemID 是通过电池器件型号确定的。 这意味着我们没有使用 GPCCHEM 工具来确定监测计的 ChemID。

    真诚地、

    Felipe Marques。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bryan、

    我们将化学 ID 更改为0x0434、它按预期学习。

    谢谢你。

    真诚地、

    Felipe Marques。