This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:UCC2897A 无输出

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652662/ucc2897a-ucc2897a-no-output

器件型号:UCC2897A

我现在使用 UCC2897A、但现在没有 PWM 输出、VOUT 无电压
但是、满足实际测试要求的 UCC2897A VDD 电压为11.5V
此外、实际测试 FB 电压为5V、SS/SD 电压为1.6V



TI 拥有相关经验可供参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Xue、
    导通电压阈值通常为12.7V。 因此、您可能需要稍微增大 VDD 电压。

    此致
    弗兰克