This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138064A:相位触发=滤波器占空比;但我不知道如何在 UCD3138064A 中设置寄存器?

Guru**** 2605675 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652499/ccs-ucd3138064a-phase-trigger-filter-duty-but-i-don-t-know-how-to-set-register-in-ucd3138064a

器件型号:UCD3138064A

工具/软件:Code Composer Studio

相位触发=相位触发寄存器值或滤波器占空比。有两种方法。

相位触发= 来自 sniu028a 的滤波器占空比;但我不知道如何在 UCD3138064A 中设置寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很难找到。  它称为 master_SYNC_CNTL_SEL 位、位于 DPWMCNTL0、DPWMAUTOMAX 和 DPWMAUTOMID 中。

    我们从未在 EVM 中使用过它。  相反、对于相移全桥、我们使用了与峰值电流模式中使用的机制相同的机制、这不需要 CLA 输出转到相位触发器。  您可以在此处看到:

    www.ti.com/.../UCD3138FW-PSFB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助