This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24266:电流限制编程输入

Guru**** 2605605 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24266, BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652322/bq24266-current-limit-programming-inputs

器件型号:BQ24266

您好、先生、

我对该 IC 感兴趣。

我的应用是在系统中支持电池、并通过适配器从 USB 或快速充电模式输入。 看一下这个应用电路、我想使用这个不带 MCU 控制的电路。

1.根据数据表第21页 的器件功能模式、能否将 IUSB1..3 GPIO 设置为接地?

2.如何处理其他工作模式? 我可以将 VIN 用于其中一个 IUSB 吗?

3.查看数据表,具有过压保护功能的30V 额定输入电压确实存在, 最大输入电流可以是2.5A, QC 适配器根据负载要求允许供电,因此 这不是问题,但我的同事仍然对充电器 IC 侧电压保护感到困惑,请予以澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mubdul、

    关于1、将所有三个 IUSB 引脚连接到 GND 将输入电流限制设置为仅100mA。  您打算用于充电器的电源的输出电流额定值是多少?

    关于2、 由于 IUSB 引脚的额定电压仅为5.5V、因此我建议仅在 VIN 小于5.5V 时将其连接到 VIN。  如果 电池始终存在、您可以将其连接到电池、也可以将其连接到 DRV。

    关于3、30V 的绝对最大电压是为了防止在插入期间出现电压尖峰的过压。  充电器的最大工作电压为13.5V、 预计可由 12V +/-10%壁式适配器供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff 爵士:
    非常感谢您的支持。
    我的应用程序显示在另一篇文章 e2e.ti.com/.../652252中


    如果您可以在图中看到、

    关于1,它的星系注释5型智能手机,带有 USB 2应用程序。 我正在考虑手机和充电器 IC、它们从 PC 或 QC/PD 类型的电源获取功率、这可能是适配器提供的5V/2A 功率、但在快速充电模式下、则是9V/2A 功率。让我们假设电池为锂离子3.7V 4.07Wh 至4.2V。 我想、我们需要100mA 和500mA。

    关于2、它是非常重要的一点。 我的同事认为、在快速充电模式下、VIN 提供9V 电压。 由于电池电压低于5V、因此将 ISUB 连接到 BAT 不是一个好主意。 让我看看如何实现 DRV。

    关于3点、是的、我理解。

    在 n www.ti.com/.../bq24074.pdf 之前的设计中 、我使用了之前芯片中的 EN1和 EN2、但这些逻辑来自主 MCU。

    由于我们不想在此处使用任何固件、您能建议使用运行不同(100mA 和500mA)设置的任何逻辑转换器吗?

    或者、根据电流感应、他们将选择端口?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    关于1、我不知道可以执行 USB BC 1.2和 HVDCP (如 QC)检测的独立芯片。  但是、我们的所有充电器都具有 VINDPM 功能、如果充电器从电源获取的电流超过其配置的 IINDPM 功能(输入电流限制)、则该功能将防止充电器的输入电压下降、进一步降低输入电流限制。  如果您的 HVDCP 电源使用 D+/D-进行5V 至9V 的协商、则您需要一个具有 D+/D-和 HVDCP 的充电器。  我们具有 这两 种功能的充电器系列是 bq25890/898D/895/890H。  尽管该 IC 系列非常适合主机控制、但 可在2A 的固定充电电流下独立工作、该电流受 ILIM 引脚设置的输入电流限制的限制。  该系列还具有 ICO 功能、可确定电源的最佳输入电流设置。   例如、D+/D-可能检测 DCP、将 IINDPM 寄存   器设置为3A、但您可以使用 ILIM 将最大输入电流限制钳位到2A。  然后、 如果充电器拉过大的电流导致充电器达到 VINDPM   、ICO 将激活 IINDPM 寄存器并将其复位为可防止再次击 VINDPM 的较低设置。

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff 爵士:

    这次你发布了很好的、信息丰富的解释!
    再次感谢您。

    我了解 VINDPM 和 IINDPM 的功能、因为它们可补偿适当的电流和电压限制。
    我在电路运行时没有考虑 D+/D-,因为在充电模式下,这些引脚没有作用!


    如果您看一下您会看到的图表、电流路径分为两种方式!

    在 QC 模式下、适配器具有9V/1.67A、连接 Galaxy 注5后、我们看到1.23A 正在运行。

    目前、我们面临的问题是充电器 IC 侧电流将为0.44A 至0.30A (取决于适配器的电源电流或过压和过流保护)。

    我们将使用的电池实际规格容量为3.7V 2200mAh。 (很抱歉、我以前有过信息)
    为电池充电需要很长时间!
    因此、我认为电池充电能力不合适。

    所有通用适配器和 PC USB 额定电流与我们的系统不匹配!