This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40054:中断输入强制输出变为零伏...

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40055, TPS40057, LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651407/tps40054-interruption-input-force-the-output-going-to-zero-volt

器件型号:TPS40054
主题中讨论的其他器件:TPS40055TPS40057LM25145

我的客户 HDH:在某些情况下,当输入电压出现短时击穿时,TPS40055出现问题。 然后、控制器在短时间内进行欠压锁定。 当输出电压在返回启动时仍然充电时、TPS40055会进行软启动、在第一个启动时刻将输出电压拉至零伏。 此时、这实际上是输出电容器的短路。 TPS40057可以防止这种影响、对吧?

如果我们改用具有预偏置功能的 TPS40057、它是否是真正的1:1替代产品?

此致、

Kamal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kamal、

    是的、TPS40057和 TPS40055是引脚对引脚兼容的。 如果这是一种新设计、我们建议使用较新的器件:LM25145。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、杨
    很抱歉、但我问 TPS40055在输入电压短暂中断期间是否有问题。
    如果是、我们可以使用 TPS40057解决该问题吗?

    实际上,这不是一个新的设计…
    此致、
    Kamal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、TPS40055和 TPS40057之间的区别在于40057允许预偏置启动。 TPS40057在启动时预偏置输出时不应将其拉至低电平。