This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050EVM-561:请求 CAD 文件、BOM、原理图、布局和光绘文件

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00883, BQ24773EVM-540, BQ4050EVM-561, BQ40Z50EVM-561, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652595/bq4050evm-561-requesting-cad-files-bom-schematic-layout-gerber-files

器件型号:BQ4050EVM-561
主题中讨论的其他器件:TIDA-00883BQ24773EVM-540BQ40Z50EVM-561BQSTUDIO

我正在查找此评估模块的设计文件。  我们希望将评估模块的基本元件整合到电池供电的移动机器人平台中、我们希望设计文件可用、否则我们需要从用户指南/数据表 pdf 文件中对所有这些元件进行逆向工程。

最棒的

Shawn Quinn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、
    请参见 TIDA-00883。 请注意、EVM 和 TI 设计不是成品、请参阅免责声明。 请注意、可能有多个使用此板的 EVM、并且有多个修订版。 因此、在使用它作为参考时请仔细检查、但这应该是您请求的起点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、TIDA-00883是否会替代 BQ4050EVM-561和 BQ24773EVM-540?

    谢谢、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还是 TIDA-00883仅替代 BQ4050EVM-561?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、
    TIDA-00883将具有 bq4050EVM 所基于的 PWR561 PCB 的板级配置文件。 电路板的版本可能不同。 TIDA 中的测试结果将针对不同的监测计、所述的监测计设置方法可能会因差异而异。
    bq24773EVM 将位于不同的电路板上。 我不会立即看到该器件的 TI 参考设计。 如果您对可用的内容感兴趣、可以发布特定于该器件的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、假设固件兼容、我认为我可以使用 TIDA-00883代替 BQ4050EVM-561吗?

    我将发布有关 BQ24773EVM 的单独查询。

    谢谢、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、
    TIDA-00883本质上是 bq40z50EVM-561、bq4050EVM-561具有类似的功能并共用电路板。 使用的固件和算法不同。 大部分电路在两个器件之间兼容、因此您应该能够使用您选择的任何器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用于配置和闪存的软件也是类似的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、
    是的、bqStudio 支持这两种模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常好、谢谢!