This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5071:LM5071 -配置为不带温度补偿的非隔离式降压拓扑

Guru**** 2572455 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652226/lm5071-lm5071---configure-to-non-isolated-buck-topology-without-temp-compensation

器件型号:LM5071

您好、E2E、

我们的客户希望将 LM5071配置为非隔离式拓扑、如数据表中的图18、但他们希望删除 Q2 +温度补偿。

如何修改反馈部分的电路?

是否只需从 Vout 放置1V25的反馈电阻分压器?

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    “亲爱的客户,感谢您关注德州仪器的解决方案。 由于圣诞节/新年假期、我们的响应时间可能比平时长。 请放心、我们已收到您的问题、并希望尽快解决。 如果这确实是紧急情况,我们建议您通过本地支持和/或采购渠道进行工作。”
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    是的、如果不需要温度补偿电路、您只需重新调整 R12。 它与电压反馈的计算类似。 但是、请注意、如果不使用线路和负载调节、则可能会更糟。 尤其是对于1.25V 稳压非常重要的应用。