This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:在轻负载时实现功耗和效率优化

Guru**** 2604965 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23630EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652356/lmr23630-power-consumption-and-efficiency-optimization-at-light-load

器件型号:LMR23630

尊敬的 E2E 社区:

我的客户正在通过 LMR23630EVM 测试我们的直流/直流。

该设计可实现低成本、小尺寸、高效率、输出电流为几 mA、最大电压为8V 至36V -> 3.7V@2Apic (GPS/GPRS 电源)。

他在400kHz 时测量了1.06mA 的输入电流消耗(Iin)、输入电压为12V、3.7Vout@2.7mA。

我们按预期处于 PFM 模式(通过 SW 引脚信号进行双次检查)。

问题:

您对该 PFM 模式下 OUT LMR 的总体功耗有何意见/建议? 目标是针对输入电流消耗(Iin)达到~0.65mA。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    根据您的描述、我认为达到所需的输入电流(~650uA)将非常具有挑战性。

    为了最大限度地减少电流消耗、可以尝试以下几项操作:
    如果未使用外部 SYNC、请移除电阻器 R2和 R4、并将 R2替换为0欧姆电阻器。 实际上、将 EN 引脚直接连接到 VIN
    2.将 R7替换为 R7=88.7k Ω、并计算 R11以获得所需的输出电压

    但愿这对您有所帮助。
    此致
    Brani