This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:IOFF、诊断

Guru**** 2572455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652173/tps1h100-q1-ioff-diag

器件型号:TPS1H100-Q1

它们始终将 DIAG_EN 连接至3.3V。在这种情况下,如果您有  “Ioff,diag”最大电流数据 ,请告知我们 ?

它们 在 DIAG_EN 和3.3V 之间没有上拉电阻器。

  这是否会导致任何问题?

请告诉我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了行数据、测得的电流低于1mA。

    DIAG-EN 是一个逻辑输入、此功能不需要上拉电阻器。 仅当反极性或电源断开时、才需要使用该电阻器来限制流入 ESD 单元的电流。

    此致