This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:Bq40z50不断重新启动问题

Guru**** 2606515 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652119/bq40z50-r1-bq40z50-keeps-restarting-the-problem

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQSTUDIO

您好!

有关电量监测中 Qmax cell1 - Qmax Cell14和 Qmax Pack 设置的问题。当我们配置6P 电池时、我们更改了

默认值为4400mAh 至2600mAh * 6 = 15600mAh (电池容量为2600mAh)、Bq40z50将连续重启。

  此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    Qmax 15600在技术参考手册14.13.8.1中允许的范围内。 确保所有值都设置正确、不平衡可能导致永久性故障。 您还能描述"持续重启"吗? 通常、参数更改不会导致功率循环。 检查连接是否松动。 如果循环速度较慢、请发送配置文件和日志。 如果循环速度快、请使用示波器进行检查。 如果无法识别缺失的电源信号、请发布您认为不正确的信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    这可能是监测计看门狗跳闸且不断复位的问题。
    如果您有最新版本的 bqStudio、在数据闪存部分中、应该在"Gas Gauging -> IT Cfg"下有一个名为"Max Simulation iterations (最大仿真迭代次数)"的参数。 请将此值从默认值50更改为30、并告知我们这是否解决了问题。
    此致、
    Swami