This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:如何禁止 bq78350-R1预充电?

Guru**** 2605195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652123/bq78350-r1-how-is-the-precharge-of-bq78350-r1-prohibited

器件型号:BQ78350-R1

您好!

如何禁止 bq78350-R1的预充电?已为 bq783350-R1配置了 FET 选项的寄存器 PCHG_EN、从不使用 PRECHG。

同时、我们可以看到描述预充电启动电压和充电电压低= 0mV 的数据手册禁用了预充电功能。

但在实际使用中、即使我们将预充电启动电压和充电电压设置为低电平= 0、并且 PCHG_EN 0、我们仍会发现预充电部分仍有操作。

  此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    该器件具有预充电模式、如技术参考手册第5.1节中的图所示。 它将始终具有第5.2节中所述的操作。
    如果您不想进入预充电模式、您可以移动2个阈值、以便不进入预充电模式、请参阅第5.2节。
    如果您想使用充电 FET 进行预充电、请清除 PCHG_EN 位(见第15页、第47页的表格不正确)。
    预充电电流的范围与快速充电电流的范围相同(见第47页)、因此您可以让电量监测计进入预充电模式、但向充电器报告的电流将是相同的。
    如果您想防止电池预充电、并且充电器将跟随 ChargingCurrent 的电流、请将预充电电流设置为0mA。 如果充电器不会遵循 ChargingCurrent 值、您可以通过启用预充电 FET 而不实施电流路径来防止预充电。
    此外、在更改参数时、最好重置监测计、以确保使用该参数、即循环通电或发送复位。