This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:在 SOC 标志配置 A 中使用多个寄存器的问题?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652122/bq40z50-r1-the-problem-of-use-several-registers-in-the-soc-flag-config-a

器件型号:BQ40Z50-R1

在 SOC 标志配置 A 中使用多个寄存器:

1. TCSETVCT (启用由一次侧充电终止设置的 TC 标志):当触发 bq40z50-R1的结束充电标志并且 FET 选项[CHGFET]= 1时,充电 FET 是否会关闭?

2. TDCLEARRSOC (通过 RSOC 阈值使能 TD 标志清零):当触发 bq40z50-R1的终止放电标志时,需要配置什么,放电 FET 将关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    1.如果在使用 FET Option[CHGFET]=1设置时得到 TC 标志条件、则充电 FET 将禁用。 我认为禁用 FET 是为了打开 FET 或关闭路径以停止电流(而不是关闭 FET 以允许电流)。 请检查术语。
    2. TD 标志不是放电 FET 操作的条件。 请参阅技术参考手册的第4.12节。 虽然 TCA 可以提供充电 FET 操作、但 TD 或 TDA 不提供。 如果放电 FET 已断开、则很可能受到保护、必须满足该恢复机制才能关闭 FET。
    确定正在发生的情况的一种好方法是在电池组循环时记录寄存器、并查看警报和与配置相比的状态变化。