This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08200工作电流过大、在该电路中、哪里断了?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC08200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652175/adc08200-working-current-is-too-large-in-this-circuit-where-was-broken

主题中讨论的其他器件:ADC08200

我使用 ADC08200来检测电压、在下面的电路中、它在100MHz 频率下工作、工作电流为1A。如果我断开 CLK 引脚、电流正常、即使在 CLK 引脚上、工作电流也可以达到1A、显然是异常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户5214492:

    我不知道"CLK foot"是什么意思。 您是否意味着即使时钟信号从 ADC 中移除、电流也保持不变?

    您能否提供原理图?

    此致、

    Dan