This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000:是否可以在电池连接期间断开 DC+输入?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651522/bq2000-is-it-possible-to-disconnect-dc-input-during-battery-is-connected

器件型号:BQ2000

大家好、

数据表显示了以下有关 VT 的信息。



 是否可以在电池连接期间断开 DC+输入(VCC)?
我想知道以下典型应用是否可行。



此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 Q3关闭、Q1将关闭。 因此、您必须设计一个电路来检测电池和关断 Q3。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang-San、

    1)
    我相信 Q3在断开 DC+输入(VCC)时会自动关闭。
    我的理解是否正确?

    2)
     没有 DC+输入(VCC)时、是否从电池上施加了模块 BAT 引脚(4引脚)?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的。断开 DC+输入(VCC)时 Q3自动关闭。

    电池可施加 BAT 引脚(4引脚) 、无需 DC+输入(VCC)。 没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang-San、

    根据您的意见、我相信 在使用图7原理图连接电池期间、可以断开 DC+输入(VCC)。
    我的理解是否正确?
    我想确认一下、以防万一。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为是这样。 因为它是非常古老的部分。 最好在最终确定解决方案之前进行 EVM 测试。