This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:bq78350-R1 + Bq76930的低温充电和放电问题?

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652125/bq78350-r1-the-low-temperature-charging-and-discharging-problem-of-bq78350-r1-bq76930

器件型号:BQ78350-R1

您好!

最近我们遇到了一个问题:我们在正常温度下使用假低温探头来模拟低温充电和放电、这可以正常充电和放电。但在实际低温条件下、发现无法充电、这是配置的问题吗?

 此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    如果我正确理解当您在整个温度范围内模拟运行时、可能只调节热敏电阻的行为符合预期、但当整个系统遇到温度时、它不再工作。
    一种可能是系统实际检测到的点与使用低温探头进行仿真时的点不同。 检查温度传感器的选择。 此外、检查所选的保护功能。
    另一个原因是系统遇到了一些机械问题或温度限制。
    对于任何一种情况、如果监测计中设置了永久性故障、请查看状态和寿命数据。 一种良好的技术可能是在系统变冷时运行寄存器的日志。 如果测试不是正常系统配置的一部分、则为测试启用终身数据收集。 测试后分析日志以确定发生了哪些警报和状态条件。 如果系统在停止工作之前是正常的、则可能是机械问题、请检查连接器和焊料是否具有温度敏感性。
    请告知社区您发现的内容、如果您有其他问题、请告知我们。