This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9244:UCD9244+ TCI6638K SOC 部件的 UCD74120智能反射可变电源

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9244, UCD74120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650000/ucd9244-ucd9244-ucd74120-smart-reflex-variable-supply-to-tci6638k-soc-part

器件型号:UCD9244
主题中讨论的其他器件: UCD74120TCI6638K2K

UCD9244+ UCD74120 K2H EVM 查询

我想使用 Fusion Digital 软件了解这些 IC 的配置。

 我需要准备哪些输入以及它是如何工作的?

此外、它还为 TCI6638K2K SOC 部件的可变内核电压供电。 如何控制可变电压? 当输出电压不是固定的时、如何在这里确定输出电感器?

 我对这一部分不熟悉、如果您能指导我完成这一过程、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCD9244具有 VID 输入。 SoC 可以通过 VID 引脚调节电压。 其他配置可通过 Fusion GUI 下载到器件中。 有关详细信息、请参阅 UCD9244技术文档。

    电感值应由最坏情况确定。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zhiyuan、
    如何使用融合 GUI 配置智能反射 VID 值映射?
    参考 sprab0文档、我看到一个介于0.7V 至1.1V 之间的表-它是如何在这里定义的? 它是否具有负载电流感应功能? TCI6638K2K 部件可变电源电压范围为0.8V 至1.1V。
    您是否有任何示例配置文件进行检查?

    对于 VID 配置、除了 VID 值映射之外、还需要定义什么其他配置?

    我确实看到 UCD9244器件 U16和 U25的相同 PMBus 地址、称为4Eh。 请澄清。

    此致、
    Vidhya