This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54325:外部组件

Guru**** 2892790 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54325, TPS54525, TPS54425, TPS62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182839/tps54325-external-components

器件型号:TPS54325
主题中讨论的其他器件: TPS54525TPS54425TPS62130

大家好、

我的客户需要帮助。

我想使用 TPS54325、TPS54425或 TPS54525 (它们非常相似)为 FPGA 内核供电(电压大约为1V、最大电流3-4 A)。 在这种情况下、通常使用几百 uF 的大容量电容。 数据表显示了建议的最大输出滤波器电容为68uF。
能否在不存在稳定性问题的情况下添加200-300uF 的大容量电容?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chong、

    我们现在是美国假期、Amod 将于12月28日为您提供帮助。 感谢您的耐心等待。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    当然可以。 享受假期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chong、

    不建议添加额外的电容、因为如您所指出的那样、这可能会导致不稳定问题。 在这种情况下、您可能需要考虑使用外部补偿器件或其他能够处理较大输出电容器的器件。 对于相同的输入电压范围、您可以考虑查看 TPS54335/6或 TPS62130。

    谢谢、

    模块