Other Parts Discussed in Thread: LM26480
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM26480
是;TI LM26480 EVM 上使用了一组 RC (电阻器和电容器)值、3个"EN"引脚(ENSW2、ENLDO1、ENLDO2)上的 VCC=3.3V 以控制 序列的上电延迟。 ENSW1 直接连接到 VCC、无 RC 延迟。
延迟时间不能仅由 RC 值计算;它还与逻辑“H”的“EN”引脚阈值有关。 上电序列被捕获为下面显示的第二张图片。

电源培训小程序码