This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:CPLD 替代产品

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181223/ucd90320-cpld-replacement

器件型号:UCD90320

各位专家、您好!

我们是否可以根据以下器件列表为您提供更换帮助? 非常感谢!

商品描述

CPLD LCMXO3LF-6900C-6BG324C//点阵 CABGA324

CPLD LCMXO3LF-4300C-5BG400C//点阵 CABGA400

CPLD LCMXO3LF-4300C-5BG324C//点阵 CABGA324

CPLD LCMXO3LF-2100C-5BG324C//点阵 CABGA-324

CPLD LCMXO256C-3TN100C//点阵 TQFP-100

CPLD LCMXO2-4000HC-4MG132C//点阵 CSBGA-132

CPLD LCMXO2-256HC-4SG32I//点阵 QFN-32

CPLD LCMXO2-256HC-4SG32C//点阵 QFN-32

CPLD LCMXO2-256HC-4MG132C//点阵 CSBGA-132

CPLD LCMXO2-2000HC-4MG132C //点阵 CSBGA-132

CPLD LCMXO2-2000HC-4FTG256C//点阵 FTBGA-256

CPLD LCMXO2-2000HC-4BG256C//点阵 CABGA-256

CPLD LCMXO2-1200UHC-4FTG256C//点阵 FTBGA-256

CPLD LCMXO2-1200HC-4TG144C//点阵 TQFP-144

CPLD LCMXO2-1200HC-4MG132C//点阵 CSBGA-132

CPLD ISPAC-POWERR605-01SN24I//lattice QFNS-24

CPLD ICE40LP1K-QN84TR//点阵 QFN-84

CPLD 5M80ZE64C5N//Altera EQFP-64

CPLD 5M160ZE64C5N//Altera EQFP-64

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    CPLD 和 UCD 是两种不同类型的产品、可以通过简单的方法替换其中一种产品。

    我们可以看出、UCD 适用于某些典型应用中的电源序列发生器、监控和裕量调节。 请参阅附件。

    e2e.ti.com/.../Benefits-of-UCD-Sequencers-vs.-CPLD.pptx

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihe、

    因此、我们无法为客户的器件列表提供确切的替代产品? 如果是、请确认。 如果没有、我们是否可以提供合适的解决方案来替换它? 谢谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anh Lien、

    不存在简单的一对一替换。 我将通过电子邮件邀请合适的人员根据客户需求解决问题。 我将在这里关闭请求。

    安妮非政府组织