This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92661-Q1:TPS92661-Q1电路设计

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92661-Q1, TPS92515, TPS92518, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649613/tps92661-q1-tps92661-q1-circiut-design

器件型号:TPS92661-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92515TPS92518LM3409

1. 当我使用 TPS92661-Q1和 BUCK-BOOST 设计电路时、我看到一个论坛主题导致了问题。

当 LED 反复亮起和熄灭时、LED 上的电压会发生变化。  它与 LMM 无关吗? 电压范围为0V 至 MAX 64V。

如果未应用降压/升压转换器、如何设计电路?

条件

LED 电压:典型值3.3V 最大值4V

LED 灯串:16个 LED

LED 电流:1A

电路输入电压:9V~26V (典型值13.5V)

2.如果我使用两个 LMM (TPS92661-Q1)、是否还必须使用两个 LED 驱动器?  

3.当我使用16个 LED 灯串时, 如何更好地在 A 和 B 之间进行设计?

A.

 

B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sora、

    要回答您的问题:

    该器件基本上会在 LED 上进行分流以将其关闭、或打开开关以打开 LED。 这会导致总电池组电压快速变化。 因此、降压/升压转换器是一种很好的解决方案。 它需要一些输出电容、这会使其响应瞬态的速度太慢。 此外、当一个 LED 分流时、电容器中的所有额外能量将通过 LED/开关放电、并且它将具有极高的峰值电流、可能导致损坏。 当一个开关打开时、所有其他 LED 的电流将下降、直至输出电容充电。 该器件实际上旨在与不需要输出电容器的超高带宽滞后降压转换器类型器件配合使用。 因此、根据这些规格、这将是一种两级解决方案、其中采用升压转换器、后跟 LM3409、TPS92515或 TPS92518等器件。

    2.在你的情况下,是的。 这些开关是悬空的、因此只要最大总灯串电压低于60V、它们就可以堆叠。 但您会将其切割得太接近绝对最大值、因此需要两个较低的电压串。 因此您需要两个降压转换器。

    3.任何一种方式都可以正常工作。 但我建议您使用、因为您只需进行一个降压设计(相同的输出电压)、然后只需使用其中的两个降压设计。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。