您好、E2E 专家、
你好。
我正在开发一款新产品、该产品将使用一个插件包(壁式)作为主电源和内部备用电池。 我的主直流总线将是5V、用于运行单元并为内部电池充电。 如果电源出现故障、内部电池将接管并为5V 总线供电。 在这种情况下、5V 总线电压将是电池电压。
我希望将您的 BQ298xyz 器件用作电池管理器、并想询问有关此类器件运行情况的一些问题。
该器件似乎仅在超过预设限值时限制电流。 如果发生这种情况、它会关闭并保持关闭。 在我的示例中、如果我的5V 总线没有单独的电流限制、则5V 总线和电池电压之间的差异将始终导致高电流流动-电流限制将始终超过、充电将停止。 换言之、只有当我有外部电流源时、该器件才会工作、并且只有在发生灾难性故障时、该器件上的电流限制才会工作。 是这样吗?
正如我所理解的、电阻器设置实际上会使器件跳变。 我需要将充电电流设置为100mA 持续电流、并进行放电以实现高达2A 的连续电流。 一个单独的跳闸点表示充电电流为200mA、放电电电流为2.5A。 这不能在一个电阻器上完成-至少在该器件中不是这样-因为它似乎只设置了跳闸限值并且没有稳压输出。
如果是这种情况、您能否建议一个更符合我需求的家庭?
此致、
CSC