This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM76002:输入为5.6V 时的输出功率纹波问题

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650224/webench-tools-lm76002-output-power-ripple-issue-when-input-is-at-5-6v

器件型号:LM76002

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我们正在为 智能电网项目评估 LM76002,但我们发现了输入电源为5.6V (输出为5V)时的输出功率纹波问题。 这是一个已知问题吗? 或者是否有任何修复建议?

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否指定问题的详细信息? 图片会有所帮助。 谢谢。

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅我们使用的原理图和布局、L1 6.8uH、C31 100uF、C30未安装。

    通道2是输入,通道1是输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的原理图/布局图很难阅读。
    以下是初始观察结果:
    似乎没有在 IC 附近放置小型(47或100nF)去耦电容器。 在 VIN 和 PGND 引脚之间放置此电容器非常重要、以减少高频噪声量。 请将此电容器尽可能靠近 IC 放置、并检查输出信号。
    2.接地回路很长。 为了获得最佳性能、应连接输入和输出电容器以形成非常紧密的环路。 这有助于更大限度地减小环路电感并提高整体性能(尤其是对于 EMI)。
    输入和输出电容的接地侧应通过多个过孔连接到实心接地层。 表单提供的布局不清楚是否完成了此操作。
    反馈信号路由非常关键。 此信号应尽可能远离嘈杂节点(例如开关节点)
    5.测量技术会极大地影响测量的波形。 确保使用具有极短接地回路(最好是差分探头)的示波器探头、并直接在输出电容器上进行测量。

    希望这对您有所帮助。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brani

       非常感谢您的反馈、 在此我再次附上了原理图、希望它能帮助您了解我们的设计、我们 从 WEBENCH 导出了布局。

     我们在 VIN 和 PGND 之间有去耦电容器 C29。  我要将 C29移到 更靠近 LM76002的位置、然后再次进行测试。

    对于我们的设计,还有一个意见,VIN 不是稳定的电源,它将从5.5V 变为48V,输出为5V,但系统负载几乎低于500mA。  在某些情况下,系统负载可能高达1.5A 或2A。

    我们计划评估 LM76002 EVM 板 、因为我们订购了一个 LM76002 EVM、等待了一个月后我们还没有得到。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 将 C29移至更接近 LM76002的位置后休息、 SW 上的纹波降低至大约300mV VPP、 我们将继续对其进行优化。    我们还将在获取电路板后在 LM76002 EVM 上对其进行测试。