This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873-Q1:默认寄存器值

Guru**** 2616065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182869/tps62873-q1-default-register-values

器件型号:TPS62873-Q1

大家好、  

我想用它来提供0.8V (8A)吗?如果我不使用 I2C 配置、您能告诉我寄存器的默认值是多少?

我想确保芯片仅产生0.8V 电压。

此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohad、

    用于不带 I2C 和0.8V 输出的8A 电源轨的器件是9A TPS62871N1QWRXSRQ1、其在 VSEL 至 GND 之间具有6.2k 电阻器。  请参阅 D/S 中的表6-2

    Chris