This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61261:TPS61261 IQ 8mA?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647888/tps61261-tps61261-iq-8ma

器件型号:TPS61261

TPS61261用于锂离子系统、可升压至3.3V 输出电压以供系统使用。x

在测试61261 IQ 时、考虑以下问题:

当、工作时为1 μ A,使用2个万用表测试输入和输出电流,当 输入电流为60mA 且 输出电流为43mA 时、

2、静态状态下的测试:当系统以,μ A 的电压供电但不发送数据或图像(如果系统在无线模式下工作,功耗为11mA;  图像采集消耗为25mA)

     测试结果为32mA 输入电流、24mA 输出电流。

那么、我是否应该认为芯片本身消耗8mA+? 但是、在数据表,中、它应该是29uA。或者对此测试有任何建议?

该电路的设计遵循 TI 数据表,、如下所示。

测试了5个电路板、测试结果相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     添加 PCB 布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅此应用手册以了解IQ"www.ti.com/.../slyt412.pdf"
    TPS61261是开关升压转换器、而不是 LDO。 无法以这种方式计算 IQ。

    什么是电池电压范围? 或者您是否有电池的器件型号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的贾斯珀

    感谢您的提醒和分享。

    电池为2个 BUTTob 电池、升压至3.3V、电池处于安全状态:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于输入电压低于输出电压、此器件运行在升压模式。 因此、输入电流可通过进行计算
    IIN=VOUT*IOUT/(VIN*0.9)。 当 VOUT > VIN 时、Iin > IOUT。 您测量的数据为正常行为