This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087-Q1:即使输入电压增加到5.5V、也可以输出5.5V 电压吗?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61087-Q1, TPS61175-Q1, TPS61087, TPS55340-Q1, TPS55340, TPS61175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651832/tps61087-q1-is-it-possible-to-output-5-5v-even-if-input-voltage-increases-up-to-5-5v

器件型号:TPS61087-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61175-Q1TPS61087TPS55340-Q1TPS55340TPS61175

大家好、

我的客户正在考虑将 TPS61087-Q1 用于以下应用。  
------------------
输入:4.5~5.5V
输出:5.5V/1.5A (最大值)
------------------

即使输入电压增加到5.5V、也可以输出5.5V 吗?

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 TPS61087,输入电压通常应比输出电压低0.5V。 建议您选择 TPS61175-Q1或 TPS55340-Q1、这更适合该应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、您能否与我们分享详细的应用信息? 与终端设备、音量、客户一样、我的电子邮件地址是 helen-chen@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen San、

    感谢您的支持。

    我听说这个升压转换器的机会 尚待确定。
    它只是为我的客户考虑阶段。

    我的客户要求开关频率超过1.7MHz、并且不希望 在轻负载条件下进入脉冲跳跃模式。
     在轻负载条件下、TPS61175-Q1和 TPS55340-Q1似乎都具有脉冲跳跃模式。
    是否有符合要求的解决方案?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TPS61175和 TPS55340、当 Ton 达到数据表中指定的最小导通时间限制时、它们会在非常轻的负载条件下进入跳跃模式。  其应用中的最小负载是多少?

    为什么输入范围是4.5V-5.5V、它是 USB 供电的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen San、

    我听说他们的应用中的最小负载大约为20~30mA。

    >为什么输入范围是4.5V-5.5V,它是 USB 供电的应用吗?
    我的客户假设负载(5.5V)连接到扬声器放大器的电源。
    电压 未进行精确调节、因此他们会考虑使用升压转换器。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    20mA 至30mA 的最小负载是不够的、因为输出电压不高、仅为5.5V。 可能需要>100mA 的负载以确保它不会进入跳跃模式。  

    这适用于汽车应用吗?  4.5V-5.5V 输入电压来自哪里? 本例的数量是多少?  因此、我们需要 研究此案例的最新要求、因为目前没有适合此应用的 IC。