This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 对锂离子电池充电器 IC 的建议表示欢迎

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24002, BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183315/open-to-suggestions-for-li-ion-battery-charger-ic

主题中讨论的其他器件:BQ24002BQ25170

你(们)好

我正在搜索 BQ24002等电池充电器。 我们可以列出这样的功能、

-必须有2个 LED 指示灯、其中一个表示电源打开、另一个表示充电打开。

-必须为3.7V 1865010000-10500mAh 的锂离子电池组充电。

-充电电流必须高于600-700mA。

-输入电压范围为5-24VDC。

充电时间无限制将是一个优点

IM 开放建议。

从现在开始、谢谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    BQ25170与之类似、但最大工作输入电压为6.5V、即它可以处理高达24V 的电压、但不会充电、除非输入电压为6.5V 或更低。

    此致、

    Jeff