This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:请检查化学 ID

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183330/bq27220-please-check-chemistry-id

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

您好、TI 专家、

我的客户希望将 BQ27220与以下电池配合使用;

"EVE-ICR18650/33V 1S1P"

您能否检查此电池的化学 ID? 如果您提供化学 ID 的更新包、将会有所帮助。

下面是更多问题;

BQ27220具有库仑计数器。 如果电源断开、它是否可以复位?

如果库仑计数器复位、计量精度如何?

2.在不到10秒的时间内,峰值电流消耗约为5A。 它是否会影响监测的精度?

3.您能否提供适用于 BQ27220的有关 OCV 的文档?

4.是否有任何关于学习周期步骤的参考文档?

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    我们不以电池制造商的名字来提供匹配的化学物质、而是需要客户使用我们的 GPCCHEM 工具来匹配其电池。 请参阅以下链接。

    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM


    注意:bq27220是 CEDV 监测计。 这些类型的监测计的算法不需要 ChemID 选择。 但是、最好了解您在我们的化学数据库中使用的最佳匹配化学物质。 这样、可以在监测计中配置其他参数以实现最佳精度。

    1- POR (上电复位)时、监测计将配置从 ROM 默认值复制到 RAM 数据。 因此、数据将丢失。  在下电上电时、用户有责任在 MCU 级别保存数据。

    只要用户在 MCU 级别保存当前配置和从监测计中获取的数据、精度就会保持不变。

    2:监测 计始终很敏感 、在出现5A 等大负载时需要进行试验和错误。 我建议遵循数据表中规定的规格。  

    3-我们不提供有关 OCV 的文档。 每个单元格都有一个唯一的 OCV 表。 为了获得 OCV 表、客户必须使用 GPCCHEM 工具。 此工具将为我们的数据库提供最佳匹配的单元格、然后我们可以提供一个 OCV/DOD 表以输入配置参数。

    4 -由于这是一个 CEDV 监测计、因此该监测计不需要学习周期。 需要学习周期的监测计基于 Impedance Track。 但是、用户仍需要根据应用和电池特性配置监测计。

    此致、
    何塞·库瑟