This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081:USB 转 GPIO (2)

Guru**** 2553380 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9081, USB-TO-GPIO2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182927/ucd9081-usb-to-gpio-2

器件型号:UCD9081
主题中讨论的其他器件: USB 转 GPIO2

您好专家、

客户使用了 UCD9081、当他们想要使用 UCD9xxx GUI 进行评估时、我们发现该器 件只能与 USB 至 GPIO 搭配使用、而不能与 USB 至 GPIO2搭配使用。 最初、由于   GPIO 的 USB 不足、我将 USB 应用于 GPIO2。 您能否澄清一下 UCD9081是否真正只能与  USB 转 GPIO 配合使用?  USB 到 GPIO 和 USB 到 GPIO2之间有何区别

此致、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    USB 转 GPIO2、它是否正确配置? 通常、开箱即用的警报/时钟/数据配置为开漏。 这些电阻器应配置为2kOhm。 如果还有其他问题、请告知我。

    此致、

    Samuel Gradinaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    目前、UCD8081 GUI 仅适用于 USB-TO-GPIO、而不适用于 USB-TO-GPIO2。 我们将与团队讨论、看看我们是否会在 UCD9081 GUI 中支持 USB-TO-GPIO2。

    安妮非政府组织

    应用工程师