This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:4类反激式转换器(24V/1.25A)

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23751, TPS23752

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652327/tps23751-class-4-flyback-converter-24v-1-25a

器件型号:TPS23751
主题中讨论的其他器件: TPS23752PMP8812

您好!

我想使用 TPS23751设计具有以下规格的 PoE PD。

・μ V 输入电压(最小值) 36伏
・Vin (max) 57V
・Vout (标称值) 24V
・μ V Iout (最大值)      1.25A
・4类
・Ω 输出功率  30W
・隔离式
・Ω 输入类型直流
μ・拓扑反激转换器

是否有任何24V 输出参考设计?

适用于 TPS23751的24V 输出反激式变压器的推荐产品是什么?

例如、POE300F-24L (Coilcraft)?

此致、
Seishin