This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:BQ25890H REGN 输出异常

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182967/bq25890h-bq25890h-regn-output-abnormal

器件型号:BQ25890H

你(们)好

在采用 BQ25890H 的客户设计  中、REGN 引脚连接到 SG865W 的 CBL_PWR_N。  插入 USB 后、器件应自动开始唤醒并开始充电。

但问题在于、当未插入 USB 时、REGN 引脚会始终输出周期性脉冲、从而导致器件在正常关断过程完成之前自动重启。

已连接原理图和 REGN 引脚波形。

e2e.ti.com/.../4604.CHARGE.pdf

 REGN 输出是否正常?

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    施加 VBUS 时、REGN 为直流输出电压、规格如下:

    CBL_PWR_N  拉取的电流似乎超过了50mA 的 REGN 引脚电流限制。  然后、充电器会重新响铃、以查看假脱扣的短路是否已被移除。

    此致、

    Jeff