This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192I:在电池不存在的情况下、可消耗多少安培的负载电流

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651807/bq24192i-how-many-ampere-load-can-draw-in-case-battery-absence

器件型号:BQ24192I

您好!

下面我有2个关于 BQ24192i 器件的问题。
请您向我提供有关它们的更多信息。

在以下情况下、该负载可从 SYS 消耗多少安培:

  A.电池不在
  b.交流适配器12V 电源连接到 VBUS
  c./CE 引脚=低电平;PSEL =低电平
  d.默认模式下的 BQ24192i

  在上述情况下、我的板上的寄存器值低于。 这些是默认值、软件尚未设置任何值:
    REG00:0x3D
     REG01:0x1b
     REG02:0x20
     REG03:0x11
     REG04:0x9a
     REG05:0x9a
     REG06:0x03
     REG07:0x4b
     REG08:0x85
     REG09:0x00

    在我的电路板上、当有电池时、负载可从 SYS 汲取超过1A 的电流。  但是、当电池不在时、它的功率不足以驱动我的负载。

2.使用此器件 BQ24192i 是否可以检测电池是否存在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.当电池不存在时,我们建议禁用充电。 如下图所示、系统输出由电池电压调节、因此当未禁用充电时、随着电池引脚电压的变化、系统输出将会波动。 如果禁用充电、此 SYS 电压将默认为 SYSMIN +大约150mV。 如果您使用的是适配器且 D+/D-短接、则 BQ 器件将默认为1.5A 的 IINLIM、如寄存器所示。 我建议禁用充电、然后确定您的 SYS 输出电流。

    使用 BQ24192I 时、没有方法可以确定电池是否存在。

    此致、

    Parker