This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要合适的充电器 IC

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24266

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652252/need-a-suitable-charger-ic

大家好、

我的应用需要电池管理充电器 IC。
请看一下设计布局、


将使用从智能手机到 PC 或电源适配器的微型 USB 连接器。
2.通过此 USB 连接器、VBUS 将通过电池充电 IC 为我的外部系统供电。
3.此 IC 将管理适配器提供的5V、2A 电源,但在快速充电模式下,管理 IC 应阻止9V、2A 电源。


建议使用电路和 IC 应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hasan、

    从另一篇文章中、我看到您正在考虑使用 bq24266。 另一个独立选项是 bq24606。